NX Rulestream 打开的 NX 环境, 无法加载 "装配加载项"

2023-05-16T01:34:27Z
NX for Design

摘要


详细信息

我想在 Rulestream 中启动的 NX 环境中, 设置 "装配加载项", 但是无论如何选用预先设置好的 装配加载项中,都始终无法加载, 比如我想设置为 "完全加载-轻量级显示", 应该如何做呢?

Solution

该加载选项只有在 NX 中控制,Rulestream 目前不控制该加载选项。 解决方法是:

- 启动 nx, 设置 load option, save load option 后, 看最下面的提示, 可以看到保存到了一个目录, 假设是 d:\connector\home\load_options.default

- 先在命令行中设置环境变量: set UGII_load_options=d:\connector\home\load_options.default

- 在上述命令行中启动 rulestream, 再在 rulestream 中启动 NX, 就可得到上述变量中正确的设置; 或者把上述环境变量设置到 系统/用户环境变量中, 启动也可以解决.

知识库文章 ID# PL8716868

内容

摘要详细信息

关联组件

Assemblies