Insights Hub Edge Analytics (EA) – 在 Analysis Project 中,编辑 Trigger Rule 时数据源无法选择超过/低于指定频率的数据点

2023-02-27T07:29:24Z
Applications

摘要


详细信息

在 EA Analysis Project 中,在编辑 Trigger Rule 时,可能会遇到如下图所示的错误:


类似:Sample Rate too high (max.: 4kHZ) 的提示。

Solution

如果遇到这个提示,那么就是针对当前 Analysis Project 的分析包,此频率的数据点无法被当作 Trigger Rule 的输入数据使用。如果需要将有该提示的数据点继续用于到 Trigger Rule 中:

1. 可在数据源中修改数据点的频率。(Note此方法不推荐,我们建议使用 EA 默认设置的数据源里数据点的值。针对 Trigger Rule 里如果选择的是校验类型是 “Range Value”,我们建议校验触发此 Trigger Rule 的数据点为 “Speed”)。

2. 使用其它类型的 Analysis 模块。比如:下图振动频谱分析包所需要的频率会更高。  


知识库文章 ID# PL8698555

内容

摘要详细信息

关联组件

Applications - Other Insights Hub