Insights Hub Edge Analytics (EA) – 分析过后的数据无法被显示

2023-02-27T07:29:34Z
Applications

摘要


详细信息

有些时候,Edge Analytics (EA) 分析过后的数据无法被上传到 Asset Manager (AM) 中。比如会出现以下情况:

  1. EA 引擎启动后,在 AM 中对应的 Agent 下面看不到 EA 自动创建的用于展示数据的 Asset;
    1. 在 AM 中可以看到 EA 创建的用于展示数据的 Asset,也看得到被创建的具体 Aspect,可是看不到数据。
      Solution

      针对以上情况,最主要的原因还是到达 EA 的数据值不匹配用户设定的 Trigger Rule。

      如下,对一个 SM-1281 数据源的 Speed 的值进行校验:



      那么必须要确保 SM-1281 传过来的 Speed 的值要在 1000 - 1500 之间,否则,就会出现之前问题描述中所遇到的:Aspect 被创建,但是没有任何数据显示。

      知识库文章 ID# PL8698547

      内容

      摘要详细信息

      关联组件

      Insights Hub Insights Hub Monitor