Tecnomatix kepserver 作为 opcua server, Process Simulate验证失败

2022-09-05T05:05:28Z
Process Simulate

摘要


详细信息

安装 KEPServerEX-6.11.718.0.exe 和 Process Simulate standalone, 用户发现 Process Simulate 无法连接opcua server。

Solution

OPCUA 以 TCP作为通讯协议。 排除 TCP 连接问题后, 如还是遇到上述问题, 请首先检查 kepserver 的设置;

缺省情况下, Kepserver 是不允许匿名链接的。您首先需要设置成允许匿名链接: kepserver configuration > project properties > ua 设置中 allow anonymous login设置为 yes, 一般就可解决 Process Simulate 验证失败的问题;

知识库文章 ID# PL8666650

内容

摘要详细信息

关联组件

Commissioning