Tecnomatix 创建pluggable db, 检查 tablespace 是否在 pdb 中

2022-09-05T05:08:03Z
eM-Server

摘要


详细信息

从 Tecnomatix 15.0 以后, eMserver可以使用pluggable database 。 但是如果设置不当, 在 创建 eMserver schema 时(create oracle account)会提示找不到 tablespace 的错误。

Overview

Solution

在创建完成 oracle pdb 后, 应先连接到 pdb 后, 用下面命令检查是否 能看到 pdb 中的tablespace:
sql> select tablespace_name from dba_tablespaces;

如果没看到, 那么多半是误把 tablespace 创建到 CDB 上了, 应把 CDB 上的 tablespace删除, 然后手工在 pdb 上创建。

知识库文章 ID# PL8666649

内容

摘要详细信息

关联组件

Oracle Database eM-Server