从 Tecnomatix 15.0 以后, eMserver可以使用pluggable database 。 但是如果设置不当, 在 创建 eMserver schema 时(create oracle account)会提示找不到 tablespace 的错误。
Overview
Solution在创建完成 oracle pdb 后, 应先连接到 pdb 后, 用下面命令检查是否 能看到 pdb 中的tablespace:
sql> select tablespace_name from dba_tablespaces;
如果没看到, 那么多半是误把
tablespace 创建到 CDB 上了, 应把 CDB 上的 tablespace删除, 然后手工在 pdb 上创建。