eMserver 和 eMclient 使用 DCOM协议通讯, 如何用最简单的方法判断 DCOM的设置是否正确?
Solution最简单的测试方法是:
启动 Process Designer client, 打开一个
project, 创建一个 node(比如collection), 然后
file > save scenario
- 执行上面的操作后如果没有任何提示,说明DCOM的配置是正确的;
- 如果提示 "the last action is succeeded - see list below for details",说明你的 eMclient 和 eMserver 之间的DCOM配置不正确。import xml 或者在 Process Simulate on eMserver 中 update to server 都不能正常工作。