NX 安装NX补丁的时候,提示文件ugshext.dll被锁定,无法完成安装。

2022-08-18T06:42:21Z
NX System Administration

摘要


详细信息

安装NX补丁的时候,系统提示文件ugshext.dll被锁定,无法完成安装。


Solution

文件ugshext.dll 在安装NX补丁的时候需要进行更新。如果更新NX补丁的同时有Windows 资源管理器正在使用这个文件预览NX数据,那么ugshext.dll文件会被锁定,造成更新安装失败。

这是一个已知问题,已在 NX2007 中修复。

对于NX2007之前的版本,解决方法是关闭所有 Windows 资源管理器窗口并点击重试,或停止升级,注销/登录并且不打开任何 Windows 资源管理器窗口重新启动安装以完成升级。

知识库文章 ID# PL8666574

内容

摘要详细信息

关联组件

Installation