Insights Hub Fleet Manager 无法正常展示数据

2023-04-23T02:41:19Z
Applications

摘要


详细信息

有时会在 Fleet Manager 中看不到完整的数据:比如在 Aspect 这个 tab 页中看不到数据,但是在 TimeSeries 这个 tab 中却可以看到。

Solution

针对在一个 Aspect 下面的变量,有 INT, BOOLEAN, STRING 等很多类型。

在 Fleet Manager 的 Aspects 这个 tab 标签选项中,默认只会展示值为 INT (或其它数值类型的值),如果要查看其它类型,比如 BOOLEAN 或者 STRING 类型的变量的值,那么需要手动切换点击右下角的图标,这样就可以看到其它类型变量的值了。



Notes

Notes

知识库文章 ID# PL8649360

内容

摘要详细信息

关联组件

Applications - Other