Insights Hub MCIE notification/operations 不能返回

2021-11-08T04:34:50Z
Connectivity

摘要


详细信息

MCIE API接口调用 notification/operations 一直不能返回.

Step1 handshake:


Step2 subscribe:


 

Step3 connect:


Step4 send "operation with value 57" use my defined template:


Step5: connect receive "operation" value "57"


 

Step6 Start Connection with MQTT:



 

Step7 subscribe my defined topic fengdw_topic1


 

Step8 send "Operation" with value 59


 

Step9 MQTTBox receive subscribe data from topic "fengdw_topic1", and value 59 received.


 

Step10: Check the status of Connect operation, it pending to the receive status.


Solution

这个问题是一个目前存在的已知问题,即MQTT 客户端sub和REST notification API调用,同时使用会导致REST notification API调用收不到信息。由于IoT平台支持MQTT和REST,但通常情况下一个设备一般使用一种方式与平台通信,因此这个问题可以作为一个特定情境下出现的已知问题。 

目前请绕过同时使用的情况,针对同一个topic, 如果有使用MQTT client sub的功能的时候,不要同时在API编程时调用同一个topic.

Notes

知识库文章 ID# PL8587308

内容

摘要详细信息

关联组件

MindConnect IoT Extension