Insights Hub ModBus RTU 配置

2021-10-16T12:14:59Z
Connectivity

摘要


详细信息

ModBus RTU 该如何连线,通讯?

Solution

详细介绍参考:https://documentation.mindsphere.io/resources/html/getting-connected/en-US/118206962315.html  

以下是一个硬件连接与配置的范例:

参照RS 485/422/232 要求,

两个9针 485连接:

Pin 1: T-/R-  对接 T-/R- ;  T+/R+ 对接 T+/R+.

1个14针 485(如SIMATIC CP 340)与1个9针485连接: 

T-/R- Pin 4 (14针)对接 Pin 1(9 针485) ;  T+/R+ Pin 11 (14针) 对接 Pin2 (9针)

GND 接地.


data source configured:


Notes

知识库文章 ID# PL8586862

内容

摘要详细信息

关联组件

MindConnect Nano Configuration