Insights Hub 在Developer Cockpit中,应用凭证token的有效时间及权限是什么?

2023-04-24T06:51:52Z
Developer Tools

摘要


详细信息

在Developer Cockpit中,应用凭证token的有效时间及权限是什么?

Solution
  1. 在DevleoperCockpit中,通过授权管理生成应用凭证信息clientid和clientsecret的有效时间是1年,后台服务会根据服务凭证有效时间检测,在过期时自动更新服务凭证,以保证客户App在Operation tenant的Cloud foundry中正常服务,当然客户也可以根据需要自己手动更新;
    1. 通过应用凭证信息使用API(api/technicaltokenmanager/v3/oauth/token)获取的token有效时间是30分钟,超过30分钟需要应用凭证信息重新置换;
      1. 通过应用凭证置换的token具有mdsp:core:Admin3rdPartyTechUser的权限,可以访问Insights Hub平台提供的绝大多数服务接口,它的权限和tech user生成token的权限一致。

        Notes

        Notes

        知识库文章 ID# PL8576640

        内容

        摘要详细信息

        关联组件

        Developer Cockpit