Insights Hub 在Asset Manager中创建的代理超额了,是否可以继续使用?

2024-05-09T01:53:59Z
Applications

摘要


详细信息

在Asset Manager中创建的代理超额了,是否可以继续使用?比如规定套餐是5个,现在是7个超额2个。

Solution

这个问题主要是对于在Usage Transparency Service app没有发布之前已经开通Insights Hub账号的客户来说,对于已经创建超额agent可以继续正常使用,但是不可以继续创建新的agent,以前创建的超额资源也会产生费用,将会有邮件通知用户续费,因此建议客户删除超额而不再使用的资源,避免产生额外费用.

Notes

Notes

知识库文章 ID# PL8559644

内容

摘要详细信息

关联组件

Asset Manager Usage Transparency