MC IoT Extension 页面统计数据是什么意思呢? 客户从3.6.2020 开始使用,但正式使用前却有数据统计显示?
Solution
首先,Administration的HOME页面里展示的API请求数量的统计包括:
1) 来自设备的请求数
2) 来自应用的请求数
3) 除以上两者外,统计数据中还包含了来自microservices的请求数(您在二月份的统计数中绝大部分都来自于这一点)
其中1) 和 2) 在说明书中有明确提及,因此请注意第3) 点。
其次,关于设备请求数的统计,请参考文档
https://cumulocity.com/guides/reference/tenants/#tenant-usage-statistics
其中有描述统计规则:
"deviceRequestCount" - device requests are recognized as requests that do not contain "X-Cumulocity-Application-Key" header. In addition, requests to /user, /tenant and /application API's are never counted as "deviceRequestCount".
统计数据中显示的来自设备的请求数不只包含来自设备的请求,其中也包含了来自microservices的请求数。
因此,您看到的统计数据出现了设备数是0,但是设备请求数不是0. 因此不要以此统计数据当成单纯的设备请求数。
Notes