收到Insights Hub资源使用状态通知该如何处理?
Solution当用户在Insights Hub平台使用的资源超出限制或者到达 90%以上时,Insights Hub平台通知服务会定时向客户邮箱发送资源使用情况的通知。如图所示:
首先客户在购买Insights Hub账号时已默认包含的套餐资源,当有的资源使用快超出套餐限制时,就会有收到邮件通知。我们可以在 Usage Transparency App查看是什么资源超出限制, 然后客户可以自行减少这些超量使用的资源,如果仍然需要使用现在已经超量的资源,请联系你们的销售进行资源升级,或者可以在 "Upgrade" App里 进行资源升级, 在Upgrade中如何升级请参考连接:https://support.sw.siemens.com/zh-CN/knowledge-base/PL8529365
Notes