Insights Hub 如何查看Insights Hub使用资源

2023-04-26T04:25:17Z
Developer Tools

摘要


详细信息

如何查看Cloud foundry的资源是否超过使用限额,比如数据库服务postgresql?

Solution

具体资源数量定义可参考:https://assets.ctfassets.net/17si5cpawjzf/2PPUpBafsHzM0bPt7AqlW2/b31f58038ac374539fb0279d89b83170/MindAccess_DevOpsPlan_ProductSheet_PRC_ch_v1.8.pdf

从DevOps 产品手册可知基础产品包含的资源以及其数量,目前对于Cloud foundry 有两项资源定义, RAM 和 Backing service. RAM 在DevOps 基础产品中均有默认的使用量,但backing service仅在Developer 基础产品中有定义,Operator 基础产品中是没有默认数量的。因此如果是Operator tenant用户,需要单独购买,如果使用的数量超过基础产品的定义,DevOps 基础产品的客户均需要购买升级产品来增加使用数量。目前对于DevOps 产品的资源以及使用量可以在User Transparency (UTS) 这个软件里查询(但针对Cloud foundry 资源,目前UTS中还不能查看-UTS metrics 一直再持续更新),对于Cloud foundry资源可以通过命令行来查看:

1, 登陆您的cloud foundry Org

2, cf org org_name  (产看quota number)

3, cf quota quota_number (查询目前Org的资源以及其数量)



Notes

Notes

知识库文章 ID# PL8527866

内容

摘要详细信息

关联组件

Cloud Foundry Developer Tools - Other