Insights Hub 在创建asset时,在aspect和assettype中创建的变量,它们之间有什么区别和功能?

2023-03-27T07:54:40Z
Applications

摘要


详细信息

在创建asset时,客户可能会发现,在创aspect时可以创建变量,在创建asset type时也可以创建变量,那么,在aspect和assettype中创建的变量,它们之间有什么区别和功能?

Solution

区别:在创建aspect时,客户可以创建两种类型的变量静态(STATIC)和动态(DYNAMIC),在aspect中所有变量都遵循相同的存储行为,在数据摄取和代理配置中使用这些变量进行。如图1所示在aspect中创建的变量:

                     如图1:在aspect中创建的变量

在创建assettype时,在assettype中创建的变量本质上是静态变量,通常用于在assettype上添加其他行为描述,是不可以在代理/设备定义和数据提取中使用,创建变量是可选的,但它不会影aspect中变量的数据存储。如图2所示,在assettype中创建的变量。

                         图2:在assettype中创建的变量

功能:在aspect中创建的变量是根据客户在代理中,自定定义数据点来做数据映射,存储从IoT设备中生产的数据。如图3所示在aspect中创建的变量与定义的数据点映射关系。在asset type中创建的变量是对asset type的静态描述,创建时就需要对变量赋值。

                   图3:在aspect中创建的变量与定义的数据点映射关系

Notes

Notes

知识库文章 ID# PL8523361

内容

摘要详细信息

关联组件

Asset Manager