Insights Hub MindConnect Elements 跟本地PLC数据连接问题

2023-04-18T03:03:28Z
Connectivity

摘要


详细信息

MindConnect IoT2040/Nano/IoT2050 跟本地生产设备通讯,如何配置与检查数据连接?

Solution

MC IoT2040/MC IoT2050/MC Nano配置和连接检查类似,以MC Nano为例来说明。

1, 请保证每次配置完数据后,下发配置:


2, 保证Nano 跟1200是处于同一个网段。

3,根据官网参考: https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apps/mindconnect-nano/overview-of-S7-protocol-for-nano.html 核实您的数据点配置:



从asset manager 查看数据点状态:


您的数据点是灰色的,表示数据从来没有发送到Insights Hub , 数据点是未知状态,

您可以打开 "agent diagnostic" 软件监控您的Nano 数据状态。


也可以通过Operations Insight查找对应的Nano的Files,如下图


查找类似如下图的硬件日志:


日志里,会有数据连接的详细日志。

可以根据日志里数据点连接的问题提示,对应https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apps/mindconnect-nano/quality-codes-OPC-UA-S7-protocol.html 查询数据点quality Code number,了解数据点连接的实际状态。

Note: 一般如果在不同的网络中移动MindConnect Nano/IoT2040 硬件设备,或者在同一个网络中下线/上线,修改数据源配置后,设备需要等待一段时间(有时候比较久,建议等待半小时以上),让配置生效,从而是firmware 的运行恢复到正常的工作状态。

Notes

Notes

知识库文章 ID# PL8520973

内容

摘要详细信息

关联组件

MindConnect Nano Configuration