Insights Hub官网,对OEDK介绍比较复杂,不能理解具体如何上传time series数据,以及里面涉及到的Device management等服务如何协调工作的?
Solution具体可以参考详细的指导范例:https://mp.weixin.qq.com/s/XatbpG3OwhEubU9K1Qz0ew
简单描述如下:
可以尝试使用OEDK docker 版本来开始验证,Docker 版本安装比较简单,在验证的过程中,几个主要的步骤需要比较小心:
1, 设备的创建与agent(asset)模型的创建
- 必须具有core.firmwarestatus aspect
2, onboard OEDK agent的配置文件格式。
举例如下:
3,创建data source配置文件,并下发 - 注意如果不是使用Nano/IoT2040插件生成的agent,比如使用MCL生成的agent, 需要主动更新插件的data source显示。
4,在文件下发,过程中会涉及到device configuration service, 与configuration task的执行。
5,数据源配置好后,就可以进行time series/file/event的测试了。
6,在运行过程中需要注意数据源的时间同步问题。
如具体使用验证过程有疑问,可以建工单咨询技术支持。
Notes
Notes