Insights Hub 建立ssh连接报Error forwarding port或者error opening SSH错误

2023-01-30T07:56:11Z
Developer Tools

摘要


详细信息

根据https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/paas/a9s-postgresql/using.html链接中内容,在cloudfoundry环境中,创建 PostgreSQL services 之后绑定app成功,建立ssh连接时报Error forwarding port或者error opening SSH错误该如何处理?

Solution

1.更换本地端口重新再登录;如,更换登录命令行中的"27018"端口

eg. cf  ssh -L 27018:mod53d241-mongod-initial-master-0.node.dc1.a9ssvc:27017 particleEx

2.在cloudfoundry环境中确保应用程序及应用部署空间允许ssh登录,

  • cf allow-space-ssh spacename 使空间支持ssh
    • cf space-ssh-allowed spacename 检查空间是否打开
      • cf enable-ssh appname 使空间支持ssh
        • cf ssh-enabled appname 检查应用是否有支持ssh
          • cf restart appname 重启应用,使用设置空间及应用生效

            Notes

            1. 报Error forwarding port错误,本地端口权限不够或者已经占被用。
              1. 报error opening SSH,应用程序ssh没有打开。
                Notes

                知识库文章 ID# PL8520001

                内容

                摘要详细信息

                关联组件

                Cloud Foundry Developer Tools - Other