Insights Hub Monitor – 使用 Data 功能查看文件

2024-11-21T03:26:38.000-0500
Applications

摘要

如何在 Monitor 中查看、预览文件?


详细信息

在 Monitor 中提供了对数据湖中的文件查看、预览功能(参考官网介绍:https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apps/insights-hub-monitor/data-overview.html)。但用户在使用过程中可能会遇到如下所示的错误:

Access Denied for reading /. Please ask Tenant Admin to Define the Access policy

如果遇到上述错误,那么该 tenant 一定是启用了 RAM 功能,如下图:

所以该 tenant 下的管理员用户需要在 Settings 中,针对需要在 Monitor 中被访问的“文件夹”添加一条 Rule(如下图所示,kevin 文件夹里面的所有内容可以在 Monitor 的文件预览器中被查看): 

知识库文章 ID# KB000155657_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Insights Hub Insights Hub Monitor