Simcenter STAR-CCM+ 使用剪切平面(Clip plane)显示隐藏表面

2024-09-29T09:05:52.000-0400
Simcenter STAR-CCM+ CAD Clients Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

摘要

使用剪切平面(Clip plane)显示隐藏表面可对几何,后处理结果如标量场、矢量场与流线等进行隐藏,显示我们关注物理场结果。在几何修复Surface Repair也可以使用,本报告演示使用步骤


详细信息

  1. 背景:

剪切平面允许使用平面截面切穿对象,并隐藏一侧的切片部分。在STAR-CCM+内置建模工具3D-CAD也有剪切平面功能,它的功能名称是动态剪切( Dynamic Sectioning)。如Fig 1~Fig 2所示。Fig3 是剪切后结果。

A screenshot of a computerDescription automatically generated

                                                Fig 1

A screenshot of a computerDescription automatically generated

                          Fig 2

A diagram of a truckDescription automatically generated

                                               Fig 3

  1. 剪切平面功能演示

在STAR-CCM+视图它也有剪切平面(Clip plane)功能,以下是案例演示。

(1) 创建视图,点击Attributees/Clip Planes/Plane 2, 红色箭头即剪切平面,黑色箭头是对象矩形外框。如Fig 4所示。

A drawing of a truckDescription automatically generated

Fig 4

(2) 激活Attributees/Clip Planes/Plane 2, 在剪切平面左边对象将显示隐藏状态,如Fig 5所示。

A drawing of a vehicleDescription automatically generated

Fig 5

(3) 点击Attributees/Clip Planes, 显示隐藏状态结果,如Fig 6所示。

A computer generated image of a vehicleDescription automatically generated

Fig 6

(4) 激活Attributees/Clip Planes/Plane 2, 移动剪切平面,显示新的隐藏状态,如Fig 7所示。

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Fig 7

  1. 在Surface Repair使用剪切平面功能

(1) 点选对象,按鼠标右键,出现可使用功能列,再点击Repair Surface,如Fig 8所示。Fig 9是Repair Surface窗口。

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Fig 8

 

A computer screen shot of a vehicleDescription automatically generatedFig 9

(2) 点选树形图子窗口Scene/Plo,此时由Surface Repair 工作选单进入到视图选单,如Fig 10所示。

Fig 10

(3) 如先前剪切平面功能演示(2-(1)),点击Attributees/Clip Planes/Plane 2, 红色箭头即剪切平面,黑色箭头是对象矩形外框。如Fig11所示。

A computer screen shot of a vehicleDescription automatically generated

Fig 11

(4) 激活Attributees/Clip Planes/Plane 2, 在剪切平面左边对象将显示隐藏状态,如Fig 12所示。A computer screen shot of a vehicleDescription automatically generated

Fig 12

(5) 点击Attributees/Clip Planes, 显示隐藏状态结果,如Fig 13所示。

A computer screen shot of a vehicleDescription automatically generated

Fig 13

4. Summary:

(1) 本报告说明如何使用剪切平面(Clip plane),在视图选单与Surface Repair选单。

(2) 本案例截图与sim file是用V 2402 (19.02)建立,在不同软件版本图示与说明会存在微小差异。

知识库文章 ID# KB000153753_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter STAR-CCM+ Clients