恢复原默认设定STAR-CCM+ 操作介面的图框
STAR-CCM+图形操作介面有4个窗口,分别是功能树状窗口,参数输入窗口,图形显示窗口与输出窗口(Output) ,如Fig 1所示。每一个窗口位置可以移动,显示区域的大小可以调整,窗口可以关闭显示与开启显示。如Fig 2所示,只显示图形显示窗口与功能树状窗口。它具有高效灵活性。我们遇到一个需求,恢复到原默认设定的图框(Layouts)。
Fig 1
Fig 2
2. Solution
恢复到原默认设定的图框(Layouts)有两个方法,方法1: 使用手动配置,它需要一些操作时间。方法2: 使用软件自带功能。在此介绍操作程序如下:
(1) 从工具栏点击Tools,选择Reset Options,如Fig 3所示。
Fig 3
(2) 在Reset Options选单,选择Windows Layouts,如Fig 4所示。
Fig 4
(3) 在屏幕出现”Close and Restart the program…”,如Fig 5所示。请退出STAR-CCM+软件,重新启动加载仿真模型(sim file)。
Fig 5
3. Summary:
(1) 本报告说明如何快速恢复STAR-CCM+ 操作介面图框配置的工作步骤。
(2) 本案例截图与sim file是用V 2406 (19.04)建立,在不同软件版本图示与说明会存在微小差异。