Simcenter STAR-CCM+ 为什么载入档案会出现Non-Recoverable error警告信息?

2024-09-26T13:16:02.000-0400
Simcenter STAR-CCM+ CAD Clients Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

摘要

当载入档案,在GUI接口会出现Non-Recoverable error。为什么会出现此警告信息?如何除错?


详细信息

  1. 背景:

 

从STAR-CCM+ V2306 (18.04)开始,载入仿真档案(sim file),在GUI接口最近会出现Non-Recoverable error警告信息,如Fig 1所示。

警告信息:

This files was saved after a non-recoverable error occurred after and therefore its behavior may be inconsistent. If possible use a file saved prior to the non-recoverable error.

 

  1. Solution

首先此档案在之前已出现严重错误,错误已存在同时无法恢复到无错误状况。在STAR-CCM+ V2306 (18.04)之前,它只是隐藏不显示。从STAR-CCM+ V2306 (18.04)开始显示此错误。

此错误讯息属于档案存取错误,可从档案Log 纪录浏览,如Fig 2所示。错误纪录如Fig 3所示。

                              Fig 2

                                                     Fig 3

虽然档案可成功开启,浏览模型参数设定。当出现此错误,不要在此模型修改,避免后续遇到保存失败问题。

 

3. Summary:

(1) 过去遇到遇到档案保存失败问题,我们往往认为是是自己问题,在某一个选项有错误操作。

(2) 从STAR-CCM+ V2306 (18.04)开始显示此错误,有助于提早知道此错误是不能恢复错误,减少重复时间的操作。

知识库文章 ID# KB000153643_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter STAR-CCM+ Clients