边界条件、初始条件与源项输入方式可以用常数与非常数。非常数可以用场函数与表格方法。在此介绍表格输入方案,需要考虑表格格式以利正确输入。
边界条件、初始条件与源项输入方式可以用常数与非常数。非常数可以用场函数与表格方法。(Fig1, Fig 2)
Fig 1
Fig 2
2. Solution
在此介绍表格输入方案,首先表格以文本模式建立,字段数据使用”,”分隔,附属檔名是csv。再来需要考虑表格格式,以利正确输入。常规表格使用公制单位,以温度为例,只要输入温度数据即可,温度单位默认是K,如Fig 3所示。
Fig 3
从Tools/Table 汇入此文文件,使用表格内选项Tabulate(Fig 4),验证汇入数据,如Fig 5所示。
Fig 4
Fig 5
若非公制数据输入,例如数据是摄氏单位(C)。除了正确表格数据外,表头格式需要加上单位,如Fig 6所示。因为文字间有空格,使用双引号表示字符串。
Fig 6
从Tools/Table 汇入此文文件,使用表格内选项Tabulate(Fig 7),验证汇入数据,如Fig 8所示。
Fig 7
Fig 8
用Plot检视表格输入数据。首先对于表格文件头没有单位,其结果如Fig 9所示。检视此Plot的特性参数,在Y轴单位没有显示(Fig 10)。
Fig 9
Fig 10
对于有表格文件头,创建Plot。检视此Plot的特性参数,在Y轴单位有4种显示(C, F, K, R),如Fig 11所示。
Fig 11
选择K(Fig 12),其结果如Fig 13所示。
Fig 12
Fig 13
选择C (Fig 14),其结果如Fig 15所示。
Fig 14
比较Fig 13和Fig 15,软件在后头自动作单位转换。
3. Summary:
(1) 本报告说明表格格式,表格的表头加上单位有它的优点,方便软件在后头自动作单位转换。
(2) 本案例截图与sim file是用V 2310 (18.06)建立,在不同软件版本图示与说明会存在微小差异。