一般情况下, 在运用Overset mesh计算网格运动时,当重叠边界形成闭合曲面时,STAR-CCM+默认的Overset Topology算法可以自动检测重叠部件。但有时,当重叠边界不形成闭合外表面时,此时需要在Overset 域中设置Overset Topology,来选择额外的算法来对重叠网格进行检测,来标记哪部分网格保持active状态,从而求解网格单元内的控制方程。
一般情况下, 在运用Overset mesh计算网格运动时,当重叠边界形成闭合曲面时,STAR-CCM+默认的Overset Topology算法可以自动检测重叠部件。但有时,当重叠边界不形成闭合外表面时,此时需要在Overset 域中设置Overset Topology,来选择额外的算法来对重叠网格进行检测,来标记哪部分网格保持active状态,从而求解网格单元内的控制方程。
该选项适用于圆柱形活塞运动的仿真中,只有开放测活塞侧壁面被设置为Overset boundary,此时需要设定一个方向来决定,背景域切孔后,Overset boundary哪一侧的网格需要保留为Active状态。如下图结构中,设定方向为Z+,那么Overset boundary上侧的网格被认定为激活状态.
这是一个专家选项,仅当你要模拟的工况中,Overset边界条件并不完全包围overset域,同时这些边界具有较大的曲率时使用,此时没有封闭的边界为壁面边界或者对称边界,且和背景域的相应边界重合。此时overset topology可定义为Direction,方向为overset region被Overset边界完全封闭的方向
本案例图中蓝色圆柱为背景域,褐色为overset域,Overset域中的壁面边界在圆柱面上和背景域壁面边界重合,此时overset topology定义为direction,方向定义为overset域全被overset边界封闭的Z+或者Z-方向,即圆柱体的轴向方向
这是一个专家选项。仅当模拟中具有无网格空间,且该空间由背景区域的壁面边界限定的情况时,才选择该选项。该方法不需要设定额外的方向
重叠区域(灰色)在背景区域(蓝色)圆柱体内滑动。重叠区域以重叠边界(红色)和壁面边界为边界。重叠区域的无网格空间以背景区域的壁边界为界。