Simcenter STAR-CCM+ Free-Stream Droplets 到 Wall-Bound Droplets的转换的模拟

2024-09-26T03:28:50.000-0400
Simcenter STAR-CCM+ CAD Clients Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

摘要

Wall-bound droplets是拉格朗日颗粒类型的一种,用于模拟沿固体表面滑动的液滴。与表面相切的粒子运动方程的分量用于强制液滴沿壁面运动。Wall-bound droplets也与连续相相互作用,以交换动量(阻力)和热量。将阻力产生的动量源和对流产生的热源应用于流体区域的连续相。Wall-bound droplets可以被液膜吸收。在这种情况下,质量、动量和热源被添加到shell region的液膜相。


详细信息

Wall-bound droplets是拉格朗日颗粒类型的一种,用于模拟沿固体表面滑动的液滴。与表面相切的粒子运动方程的分量用于强制液滴沿壁面滑动。Wall-bound droplets也与连续相相互作用,以交换动量(阻力)和热量。将阻力产生的动量源和对流产生的热源应用于流体区域的连续相。Wall-bound droplets也可以被液膜吸收。在这种情况下,质量、动量和热源将被添加到shell region的液膜相。

Wall-bound droplets使用过程中需要激活Fluid Film, Multiphase Interaction和shell region等,具体设置如下:

(1)Continua中定义流动相关物理模型,添加拉格朗日Free-stream 液滴相关模型,喷射口,边界等设置;

(2)激活Fluid Film以及Multiphase Interaction.

A screenshot of a computerDescription automatically generated

(3)[continuous phase physics continuum] > Lagrangian Multiphase > Lagrangian Phases中新建拉格朗日颗粒相,颗粒类型为Wall-bound Phase,并在模型中添加Adhesion模型来考虑颗粒在壁面的附着力;

(4)激活液膜模型,并新建相关液膜相fluid film phase, 定义初始液膜厚度为0(如果要考虑Wall-bound Phase到液膜的转换,需要有非0的液膜厚度)

A screenshot of a computerDescription automatically generated

(5)在需要追踪液滴滑移的壁面上,创建shell region, 定义Continuum为fluid film phase

(6)新建的拉格朗日相Wall-bound Phase中,添加相关的Region为(5)中创建的shell region(可同时选中多个shell region)

A screenshot of a computerDescription automatically generated

(7)[continuous phase physics continuum] > Models > Multiphase Interaction > Phase Interactions  新建New > [free-stream phase] > [wall-bound phase],并且在对应model中激活  Deposition来考虑free-stream phase到Wall-bound phase的转换

A screenshot of a computerDescription automatically generated

(8)激活(7)中的Deposition模型以后,在Injector中会自动创建free-stream液滴到wall-bound液滴转换的Injector,其中转换准则默认为Mode Drive

A screenshot of a computerDescription automatically generated

(9) [Lagrangian wall-bound phase] > Boundary Conditions > Wall 定义拉格朗日液滴与壁面的模型:对于wall-bound phase,物理值中定义相关的接触角Contact Angle, 并设定Advancing Contact Angle 和 Receding Contact Angle来计算液滴在壁面的附着力;

对于Free-stream phase, Boundary Conditions >Fluid-film Boundary > mode中,定义为Transfer To Wall-Bound Phase.

A screenshot of a computerDescription automatically generated

(10)后处理:为了可视化free-stream phase到Wall-bound Phase的转换,可同时自定义函数中定义Phase Marks:${RegionIndex} ==3 || ${RegionIndex} ==4 ? 1 : 0(其中3和4为shell region对应的Region Index,如果只有一个shell region或者多个shell region,可做相应修改),这样Wall-bound Phase会返回值1,free-stream phase返回值0.

 

 

知识库文章 ID# KB000153625_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter STAR-CCM+ Clients