Dashboard Designer (DD) – Dashboard 导出/导入
在 DD 中,用户可以对已有的 dashboard 进行“导出/导入”,以方便对 dashboard 进行“备份、快速创建”。
目前在 DD 中有两种方式导出 dashboard:
在 DD dashboard 界面中点击 "Share" 按钮:
进入 "Export" 界面,点击 "View JSON":
点击 "Copy to Clipboard" 复制 dashboard 的 JSON 模型(注意:如果后续在导入 dashboard 时选择“通过 JSON 文本导入”,那么需要注意:在导入时,需要将下面的 "uid" 重新生成):
在导出界面选择 "Save to file",将当前 dashboard 导成为 JSON 文件格式:
在 Dashboard 主界面可以将已导出的 dashboard 再进行导入。主界面有两个地方可以进行导入:
在上述任意一个地方点击导入选项后,可以进入导入页面:
选择要导入的 JSON 文件,然后会看到下述提示:
重新填写需要导入的 dashboard 信息后,可以看到之前的告警提示已消失;接着点击 "Import":
新的 dashboard 成功导入:
从剪贴板粘贴之前已复制的、需要导入的 dashboard JSON 文本,然后对 title
, uid
两个属性的值进行修改(都需要改成唯一值;或者当前步骤可以跳过,在下一个步骤「确认导入界面」中也可以进行更改)。修改过后点击 "Load":
可以看到在「确认导入界面」中,Name 和 UID 已被识别并更新。点击 "Import" 导入:
新 dashboard 已被导入: