Simcenter Micred Power Tester PWT软件升级包的获取

2024-09-23T08:00:14.000-0400
Simcenter Micred Power Tester

摘要

PWT软件升级包的获取


详细信息

1,下载PWT的升级包,解压。点击“setup64.exe“文件,安装程序。

2,点击“Install—Install Products“。

3,选择程序的安装目录。PWT发布的升级包,分为两种类型:新版本的全新发布和老版本的补丁升级。

3.1 对于新版本的全新发布:“Select a target location”可选任意位置安装。

3.2 对于老版本的补丁升级:“Select a target location”必须选择老版本的已有安装位置。否则安装将不会成功。

例如:2305的版本,存在2305.0002的update升级包。在安装2305.0002的update升级包时, “Select a target location”必须选择之前2305版本的安装位置。

4,安装的产品,默认全选。

5,点击“Install”。

6,最后,在前面“Select a target location”的文件夹里,找到“Control SW”文件夹,里面的3个文件,则是PWT的软件升级包。

7,需要将这3个文件,放置于“U盘的根目录”或者“网络共享的Import”的根目录下。注意:不能采用文件夹的形式保存,只能放在根目录下,此3个文件方可被PWT识别并使用。

知识库文章 ID# KB000153499_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter Micred Power Tester