本文介绍PWT的Network Share网络共享的具体设置方法
第一:使用网线,将PWT设备接入网络。或者,将电脑(PC)的网口和PWT的网口,通过网线直接相连。在”PWT-Interfaces”设置界面里面,选择手动指定IP(Use Static IP Address)或者动态获得IP(Use DHCP),点击“Apply Settings“确认。
第二:IP设置完成后。点击“Refresh”按钮。PWT会提示网络共享设置完成:以黄色背景提示网络共享的访问地址,访问账号和秘密。
第三,在共享网络中,使用另一台电脑,在IE或者文件夹的地址栏中,输入Network Share的IP地址,如上图中\\169.254.244.38。会提示要求输入“访问账号“和”密码“,账号和密码如上图示:”PWT*****\pwt“和”pwt“。
第四:最后,可以获得“Export“和”Import“两个文件夹的访问权限。
“Import”文件夹:用于将文件传输到PWT中,供PWT使用。如软件升级包等。
“Export“文件夹:存放PWT的测试数据,供用户拷贝。