How to get the SOA in T3sterMaster
1,计算出占空比为0.0%的瞬态热阻曲线:在Evaluate Rth时,输入0.01,点击Add后,显示0.0%。
2,采用双界面法,确认DUT的Rth。
3,在Pulse Thermal Resistance曲线中:Show Rthja选择Hide;手动输入Rthjc值。获得0.0%的Pulse Rth 曲线。
4,SOA的设置中,输入DUT的参数:在Duty cycle中,选择0.0%的Pulse Rth曲线。
5,在SOA的设置中,Time[s]输入需要曲线的时间参数。
6,最后,在SOA的图形中,设置显示区间。