Insights Hub 在MCSA(MindConnect Software agent)/Mindconnect Nano/IoT204/IoT2050中的ping功能如何使用

2024-08-23T10:14:22.000-0400
Connectivity

摘要

在使用Insights Hub的过程中,在agent配置页面如何检查MCSA/Mindconnect Nano设备与数据源之间网络是否畅通,当前MCSA/Mindconnect Nano代理(agent)中提供了ping功能,可以使用此功能测试网关设备与数据设备之间的网路情况。


详细信息

在使用Insights Hub的过程中,当前在代理(agent)的配置页面中,MCSA/Mindconnect Nano/IoT204/IoT2050设备的代理提供ping网络的功能,使用这个功能可以测试网关服务/Mindconnect Nano设备与数据源之间网络是否畅通。

  • Mindconnect Nano/IoT204/IoT2050 提供双向互ping的功能,可以在agent中配置页面中ping数据源网络,Mindconnect Nano设备提供10分钟可以拼Nano设备

 

    • Mindconnect Nano 提供接受数据源网络ping Nano,基于安全功能,功能默认关闭,开启功能起倒数10分钟自动关闭,当功能关闭时我们无法ping通网络,如图所示:

    •  当接受ping的功能开启时,可以ping通设备设置的产线IP,如图所示:

    • 在agent中ping数据源设备网络,例如我们配置数据源(datasource)IP 139.24.217.27,直接在输入框中输入139.24.217.27,点击ping,如图所示:

  • MCSA提供了Ping数据源设备网络的功能,此功能和Nano中Ping数据源设备是一样功能,如图所示:

使用这个功能,在配置产线或者数据源时,可以用它排查网络是否在畅通,网络畅通的情况,我们在进行数据点的配置。

关于此功能介绍也可以参考官方文档:

  1. MindConnect IoT2040:https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apps/mindconnect-iot2040/ping-support.html
  2. MindConnect IoT2050:https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apps/mindconnect-iot2050/ping-support.html
  3. MindConnect Nano:https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apps/mindconnect-nano/ping-support.html
  4. MindConnect Software agent:https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apps/mindconnect-software-agent/ping-support.html

 

 

 

 

知识库文章 ID# KB000134809_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

MindConnect IoT2040 Configuration MindConnect Nano Configuration MindConnect Software Agent