Insights Hub Asset Manager – Aspect 数据状态信息加载时间较长

2024-08-12T09:31:25.000-0400
Applications

摘要


详细信息

在使用 Asset Manager 时,有时进入到某个 Asset 下查看 Aspect 里的数据状态会遇到如下情况:

即需要较长时间来加载数据状态。 

用户需要稍作等待,因为后台服务需要经过一系列的数据检查。当成功加载后,后续在不同的 Asset 之间切换时,Aspect 的状态信息就可以很快地显示出来。

可以参加官方的 Asset 模型建立推荐,这样在后续使用中会有一个更好的性能反馈。

知识库文章 ID# KB000134375_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Asset Manager Insights Hub