在asset manager中,创建MindConnect Lib类型agent,生成上线秘钥IAT(Initial Access Token)有效期是多少天?
在使用Insights Hub过程,可能会有这样场景,需要开发自己上传数据的程序,就可以通过MindConnect Lib 提供库文件实现数据上传。首先在asset manager中创建MindConnect Lib类型agent,与此同时,当单点击“生成线上秘钥”会生成一个使agent上线配置信息,在配置信息中我们可以到一个IAT token,如图所示:
从生成线上配置信息时开始计时,当前IAT token产品默认设计有效期是7天。有效期的时间也可以通过解析IAT token信息获取,从解析参数的iat和exp分别获取IAT生成时间和结束时间,在IAT token超过7天之前必须得重新获取。 如图所示: