Simcenter STAR-CCM+ 如何将大量图片做成gif或者mp4文件

2024-09-26T08:01:05.000-0400
Simcenter STAR-CCM+ CAD Clients Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

摘要

本文介绍如何在Windows系统或者Linux系统下,使用ImageMagick方便快速的将大量图片做成gif或者mp4动画。


详细信息

  1. 首先进入到ImageMagickgithub网站

https://github.com/ImageMagick/ImageMagick

如下图所示,在Release处,点击版本,进入下载页面

选择对应的版本下载,如下图所示:

 

  1. 下面首先介绍Windows系统下面的安装操作

按照下图说明,直接Install即可

  1. 安装完成以后,打开一个cmd窗口,输入下面的命令:

magick -version

确认版本号以及ImageMagick是否安装成功

  1. CMD终端中进入到含有图片的文件夹,利用下面的指令生成gif或者mp4文件

magick -delay 0 *.jpg -loop 0 demo.gif

magick -delay 0 *.jpg -loop 0 demo.mp4

  1. 生成mp4的过程中,如果系统没有ffmpeg程序可能会报错,可以按照下面的步骤配置ffmpeg

进入ffmpeg网站,下载程序:

https://www.gyan.dev/ffmpeg/builds/

下载后解压缩,复制bin文件夹的目录:

将该路径加入到系统的PATH环境变量中即可:

 

  1. 接下来介绍Linux下面的安装过程:

将下载的Linux包解压缩,利用下面的命令

tar zxvf ImageMagick-7.1.1-35.tar.gz

  1. 指定安装目录,并安装

./configure --prefix=/u/cd1epu/local/demo/picturecombine

安装目录指定为/u/cd1epu/local/demo/picturecombine

make

make install

  1. 确认是否安装成功

进入到安装目录下,执行以下指令

./magick -version

确认成功以后,使用与Windows下一样的命令即可在Linux下生成gif或者mp4文件。

知识库文章 ID# KB000134255_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter STAR-CCM+ Clients