在使用Insights Hup的过程中,如果想从平台中下发数据到设备,可以使用平台体提供MCSA(MindConnect Software Agent),或者MindConnect Nono创建的代理,通过Modbus TCP/S7/OPCUA协议如何实现数据下发。
在使用Insights Hup的过程中,如果想从平台中下发数据到设备,可以使用平台体提供MCSA(MindConnect Software Agent),或者MindConnect Nono创建的代理,通过Modbus TCP/S7/OPCUA协议如何实现数据下发。本文主要实现的步骤是在MCSA(MindConnect Software Agent)中,通过Modbus TCP协议如何实现数据下发。
主要内容有:
如图所示:
Tips:Write数据点位显示为灰色是正常的,在真实应用场景中,修改设备的值一定注意设备的是否可以修改,确定修改范围,超过修改范围或者强制修改有可能会损毁设备或者修改无效。
Tips:Write数据点位显示为灰色是正常的,在真实应用场景中,修改设备的值一定注意设备的是否可以修改,确定修改范围,超过修改范围或者强制修改有可能会损毁设备或者修改无效。
{
"deviceId": "aec4a808-15f6-44b3-98a6-0e4bffd85c33",
"model": {
"key": "mdsp-core-commandDispatcher"
},
"data": {
"type": "datapoint-write",
"createdBy": "zhang.jinbin@siemens.com",
"version": "v1.0",
"to": "MODBUS",
"payload": {
"desiredValue": "1000",
"dataSourceId": "5c3f09ca-74b2-4fde-8f9a-ce09b036953c",
"dataPointId": "b2cb923cf5bc4",
"protocol": "MODBUS"
}
}
}
更过内容可以参考官方链接:https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apps/mindconnect-nano/send-commands-for-nano.html