Insights Hub IoT Bulk API 使用注意事项

2024-07-03T06:06:08.000-0400
APIs & Services

摘要

使用 IoT Bulk API 会遇到数据无法正常获取的情况。当遇到类似问题,请参考关于 IoT Bulk API 的一些使用限制。


详细信息

参考官网列出的使用限制:https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apis/iot-iottsbulk/api-iottsbulk-overview.html#limitations,其中下述标红的为大多数情况下,数据无法获取的主要原因:

(Image 2cf00580-6099-4f0b-8fcd-1b68c963264e failed to load)

针对使用 IoT Bulk API 获取的数据,平台有”最多 4 小时“的延迟。所以如果要获取实时数据,请尽量避免使用 IoT Bulk 服务;针对实时数据,我们推荐使用 IoT Time Series API 来进行查询。(由于普通 IoT Time Series API 存在每个请求最多返回 2000 条记录的限制,所以如果一次请求中查询的时间范围里超过 2000 条记录,需根据上一次响应的头部信息里的 link 属性来获取后 2000 条记录,直到响应的头部信息里没有 link 这个属性为止)

知识库文章 ID# KB000133483_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

APIs & Services - Other IoT Time Series Service