Simcenter 3D Solutions Motion TB 计算的结果由于转速参考问题无法计算waterfall

2024-07-02T03:25:18.000-0400
Simcenter 3D

摘要

在使用Motion TB进行变速箱动力学仿真后,对载荷进行waterall分析是常用的分析手段,但如果转速参考设置不合理经常会出现waterfall计算报错的问题,原因为参考转速不单调,通过对动力学模型的精细化处理或者waterall参数调整,可以解决此问题。


详细信息

问题背景

使用Simcenter 3D Motion TransmissionBuilder进行变速箱动力学仿真,获取变速箱壳体所受到的振动载荷激励,用于变速箱的机械振动引起的辐射噪声分析。Simcenter 3D Motion后处理中提供了Waterall计算功能,用于对载荷进行阶次分析。当Motion动力学处理不当时,会造成waterall计算报错的问题,错误提示为输入参考转速不单调,造成waterfall无法计算,即使调整waterfall的转速容差到50%左右都无法解决此问题。而Motion中定义转速驱动明显为稳定升速激励。

问题原因分析

以只包含两轴的一级减速机构为例,在Motion TB中创建轴系及齿轮的动力学模型,定义变速箱壳体为柔性体,且壳体在实际悬置位置与大地通过衬套连接。两周通过轴承与变速箱壳体连接。在输入轴端利用Motionbody Driver单元施加转速激励,激励数据为(0s,0rpm)(5s, 6000rpm),在输出轴端施加恒定扭矩负载,数据为(0s, 0Nm)(0s, 150Nm)。转速激励曲线和扭矩负载曲线都是通过三次多项式方式插值,获取连续且二阶可导的曲线函数。

仿真完成后,以输入轴wmg为转速参考。计算轴承力的waterfall,会出现以上描述的报错信息。

分析原因:从waterfall计算的报错日志看是参考转速不单调导致无法计算。对输入轴的输入Rz方向激励为稳定激励,但由于输入轴与壳体采用轴承软连接方式,以及壳体本身在悬置连接到地面,这都会造成输入轴在输入端会有三方向的平动运动响应,而且还包含三个方向的角度运动存在;所以实际输入轴wmg为相对地面绝对系的转速幅值,并不是用户所定义的输入曲线,虽然总体上看是稳定升速曲线,但在微观上存在高频小幅波动,这就是造成转速不单调的根源,也是waterfall无法计算的原因。

解决方法

创建一个虚物体,作为运动传递功用,把转速激励加载到虚物体,然后虚物体再把转动传递给输入轴。具体要求如下:

1)虚物体通过旋转副与地面连接,只保留沿轴向Z的转动自由度;

2)虚物体与输入轴端面圆心位置施加z向转动约束,除此以外,x、y、z、Rx、Ry五个方向保持自由,虚物体不会改变输入轴自由度,且通过z向约束只传递z向扭矩,其余方向无力传递;

3)在虚物体与地面的旋转副上施加用户期望的角速度激励;

4)计算完成后以虚物体wmg作为参考转速输入,定义waterfall计算。

在Motion中的连接拓扑图如下。

在保证变速箱动力学建模准确的的情况下,虚物体Dummy body与输入轴之间在轴端面中心定义Fixed Joint,并去除掉12345方向约束,只保留6方向的转速约束。Dummy与大地之间在同样位置定义Revolute Joint,并在Joint上定义Joint driver,将角速度定义为转速激励曲线。

保持模型其他部分不变,计算完成后,以Dummy body的wmg作为转速输入参考就可以解决此问题。

知识库文章 ID# KB000133457_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Acoustics Additive Manufacturing Assembly FEM Correlation and Updating Durability Electromagnetics (High Frequency) Electromagnetics (Low Frequency) Flexible Pipe Laminate Composites Margin of Safety Motion Multiphysics NX Open Nonlinear Optimization Pre/Post Response Dynamics Rotor Dynamics Samcef Environment Simulation Process Management Smart Virtual Sensing Thermal / Flow