Insights Hub Cloud Foundry (CF) – Backing Service 可使用资源超出限制

2024-06-12T06:28:52.000-0400
Developer Tools Applications

摘要

在例如 Space 中创建新的 Backing Service 时,可能会遇到可使用资源超出限制的提示


详细信息

用户在某个 Space 中创建新的 Backing Service,例如 PostgreSQL,可能会遇到如下错误:

此时请检查当前用户所在的 Org 中,在每个 Space 中总的创建的 Backing Service 数量是否超出了当前 Org 的限制?如果超出:

  1. 购买额外的容量;
  2. 删除 Space 中无用的 Backing Service;
  3. 将现已有的 Backing Service 设置为 sharing service 或者 User-provided service,这样可以达到不同 Space 之间共享同一个 Backing Service。

知识库文章 ID# KB000133205_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Cloud Foundry