我们在使用Insights Hub 过程中,根据自己公司的要求,可能在Insights Hub配置自己的登陆身份认证(IDP server) ,当我们完成IDP server配置,登陆时提示"Response issue time is either too old or with data in the future skew 60....",我们怎么解决?
我们在使用Insights Hub 过程中,根据自己公司的要求,可能在Insights Hub配置自己的登陆身份认证(IDP server) ,当我们完成IDP server配置,登陆时提示"Response issue time is either too old or with data in the future skew 60...."。如图所示:
这个问题一般发生在Identity provider(IDP)配置完成时,当客户开始使用自己的IDP server做权鉴登录Insights Hub平台。这个问题的主要原因是配置IDP server与uiam服务器的时间不同步造成-IDP server与uiam服务器的时间戳的差大于60秒。我们当前的解决办法是修改IDP server服务器时间与 User Identity and Access Management( UIAM)服务器时间一致或者配置与NTP时间同步。当前IDP server服务器与UIAM服务器的时间戳,相差的时间不能超过60秒。如果IDP server服务器与UIAM服务器已经同步还存在这个问题,那么需要检查IDP server服务器,uiam服务器,ADFS服务器以及Insights Hub集群时间是否同步,如果不同步需要互相同步。