Insights Hub 如何通过Linux MCSA(MindConnect Software Agent)将文件上传到Insights Hub 文件存储和IDL(Integrated Data Lake Manager)中?

2025-01-16T13:39:55.000+0800
Connectivity

摘要

我们在使用MCSA过程中,如果有遇到通过MCSA文件上传到Insights Hub中,我们将如何操作?


详细信息

当前Linux docker MCSA版本在V03.06.02.07 b001 和 V03.06.20.01 b001之间,支持通过MCSA将文件上传Insights Hub的文件存储和IDL(Integrated Data Lake Manager)中,文件传输功能默认是关闭,需要手动打开。具体操作步骤如下:

  • 在创建完成之后,可以用cd命令进去到文件传输“/opt/siemens/mindconnect/mcsa-filetransfer/suppiot2_lpc_china_001_mcsa_1”目录中我们可以看到两个文件夹,一个fs,另外一个是idl。通过fs目录传输的文件是存储到Insights Hub的文件存储中,文件最大传输限制不能超过10M,idl目录传输的文件存到 Insights Hub的 IDL目录中,文件的最大传输限制是不过200M,如下图所示:

  • 在Insights Hub中创建MCSA类型代理,并使代理上线,如下图送所示:

  • 在MCSA 代理 Web UI中,依次点击设置(Settings)->系统(System)->文件传输(File transfer)。先勾选激活文件传输(File transfer active),让后点击点击保存(Apply chanages),之后我们就通过MCSA 进行文件的传输。如图下图所示:

  • 在MCSA 安装的linux机器中,使用cd命令进去到文件idl文件传输目录,如/opt/siemens/mindconnect/mcsa-filetransfer/suppiot2_lpc_china_001_mcsa_1/idl。让后我们拷贝一个小于200M文件到此目录,如图所示:

  • 在MCSA 代理 Web UI中,依次点击诊断(Diagnosis)->Box Manager,在输出的信息中我们看到文件上传成功的信息,如图所示:

  • 我们登陆到Insights Hub中,在IDL(Integrated Data Lake Manager) App中,可以看到上传的文件,如图所示:

  • 将文件上传到Insights Hub的文件存储的操作步骤和上传IDL中类似,需要注意的将一个小于10M的文件拷贝到/opt/siemens/mindconnect/mcsa-filetransfer/suppiot2_lpc_china_001_mcsa_1/fs目录,让后在可以在诊断(Diagnosis)->MCSA中可以看到文件上传成功的日志。

  • 如果fs中的文件上传成功之后,我们可以在Insights Hub的Monitor App中,找到对应代理,在代理的附件文件(Attachments)中可以看到成功上传文件,如图所示:

知识库文章 ID# KB000132287_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

MindConnect Software Agent