Insights Hub 推送 Mendix 应用到 Cloud Foundry (CF) 时,manifest.yml 的注意事项

2024-04-30T07:42:59.000-0400
Developer Tools Applications

摘要

有时在使用新的 Mendix Studio Pro 开发应用并切打包后,在推送到 CF 时会出现找不到所支持的 buildpack 包。


详细信息

如果遇到推送 Mendix 应用失败的情况,可能是由于以下情况造成:

  1. 如果不指定 BLOBSTORE 参数,CF 默认先会去检查本地是否有 offline 的 buildpack,如果没有便去下载这个 buildpack,但是从远程仓库(Github)下载经常会遇到网络问题,因为国内有“网络防火墙”存在,所以会遇到 timeout 的问题,然后 15 分钟后默认就 timeout 超时了。
  2. 基于网络问题,CF 对各种 buildpack 上传了 buildpack 的 offline 版本,但是针对不同版本的 Mendix Studio (Pro) 开发的 App,目前 CF 默认是没有提供对应 Studio 的 buildpack 包支持的,所以后续如果在推送 App 时遇到下图所示的提示:

    请通过创建工单联系 Support Team。

知识库文章 ID# KB000131982_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Cloud Foundry