在 Insights Hub 平台中,IoT Time Series 数据、文件,以及 Event 都可以被删除。对于不同的数据类型,删除的策略有所不同。
针对时序数据的删除,目前只能通过调用 API 进行操作。调用 API 文档中如下 Endpoint:
同样,针对时序数据的删除也存在着限制(参考下图),具体信息请查阅官网介绍。
针对文件删除,目前所有的操作都是「物理删除」,即:文件会直接在磁盘上被删除,所以删除后不可恢复。
目前文件删除有以下几种方式:https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apis/iot-iotfile/api-iotfile-overview.html#file-deletion
/folder1/subfolder1/
目录下的文件设置了 180 天后自动进行清除。创建 Event Type 时,设置 TTL (Time To Live) 可以指定通过该 Event Type 创建的 Event 的过期时间。
目前 Insights Hub 中的 Event Type 主要分为两类:https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apis/advanced-eventmanagement/api-eventmanagement-overview.html#event-types。
针对 Event 的删除,实质上是基于 Event Type 来进行操作的。用户只能删除通过某个 Event Type 创建的 Event。
参考下述删除 Event 示例:https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apis/advanced-eventmanagement/api-eventmanagement-samples-events.html#deleting-events。