Generalized mass是在采用Unity Maximum Component Scaling这种归一化方法时计算出来的,在Unity Maximum Component Scaling中,振型幅值最大的那个分量会归一化为1,0,…,0,1,0,…TM0,…,0,1,0,…=Mk=mr,从而在这种归一化时generalized mass和modal mass具有完全相同的值或者十分接近,这个质量接近于在该模态中参与第K阶自由度方向上振动的真实质量值。
以两端铰支的Euler梁为例:
其振型函数的解析解为:Yix=2mLsiniπLx, i=1,2,3….,m为每单位长度梁的质量,在Unity Maximum Component Scaling这种归一化要求下,梁的第一阶模态的振型函数为Y1x=sinπLx, 当x=L/2时,该振型取得最大幅值1,因此其第一阶模态的Generalizedmass=0Lm*Y12xdx=mL2,由此可以推断出第一阶模态中在梁的中点处参与该模态振动的真实质量相当于整个梁质量的1/2。我们可以利用这一特性来推断出一个模态是整体模态还是局部模态,如果Generalized mass的值比较大,就可以推断出这个模态为整体模态。