Simcenter Testing Solutions 如何在Testlab Neo中处理后立即可视化结果?

2024-04-18T13:30:11.000-0400
Simcenter Testlab

摘要

从 Testlab 的 2206 版开始,您可以在 Testlab Neo 中处理后立即可视化结果。本文介绍了执行此操作的过程。


详细信息

附件:

 

Process_autodisplay.process (44 KB)

 

项目file_2306.7z (1 MB)

 

autodisplay.report (344 KB)

 

本文中介绍的步骤,将帮助您处理后在 Testlab Neo 中自动执行显示生成过程。如果需要可视化和比较多个运行和结果,则此功能特别有用。为此,我们利用了 Testlab Neo 中的查询机制。Testlab Neo 中的“查询”概念是在 2021.2 版本中引入的,该概念解释在Simcenter Testlab Neo 数据查询 

步骤1:
第一步是在流程设计器中创建流程。这里是一个简单的过程,以计算频谱图和总级值为例。

用户添加的图片 
 

第 2 步:
现在我使用示例数据运行该过程。结果现在将在活动分析中看到(因为我尚未手动接受它)

用户添加的图片

步骤 3:
更改透视视图,使用属性“Creator”而不是 Function 类。例如,可以使用“视图”库中的“(Cx-DOFID) vs Creator”:

 

步骤4:
使用预览显示设置完美的布局。 在这里,您已经可以在 Testlab Neo 中探索 Pivot 视图的魔力,如本文所述:Simcenter Testlab Neo:数据透视表

用户添加的图片

 

请记住,您可以使用“显示器”下拉列表中的“重新排列显示”选项,以最优化空间的方式在布局中排列显示。

 

 


将此显示添加到报表中,如下所示:

 

 


第 5 步:
右键单击显示并选择“删除所有曲线”,从显示上清除数据:

用户添加的图片


我们现在有一个很好的空布局,可以填充查询:

用户添加的图片

 


您也可以跳过步骤 4,将数据直接添加到 TL 报告中,就像在 Classic 中一样。步骤4仅显示预览模式下的显示带有网格线和其他不错的设置。

步骤6:
转到功能区中的“显示”选项卡,并确保选中“数据作为查询”选项:

 现在,您可以将结果从透视表(仍设置为Creator)拖放到空布局中:

您只需要在用户图片中显示每个结果中的一个: 我们想要实现的是,由特定方法(因此称为创建者)产生的任何结果都出现在每个显示中。

第 7 步:
让我们的查询数据未知。从“显示”功能区转到“显示查询”对话框 -> 选择“Section名称”、“run名称”、“通道 ID”和“自由度 ID”卡,然后单击“删除属性”

 

对话框现在应如下所示。请注意,每个显示都指向正确的数据类型:  

我们的查询只查看 Creator 属性!


步骤8:

目前,查询正在调查活动项目,

如果选择“活动分析”(Active analysis),这是一个临时位置 - 当您处理数据时,但在接受数据之前,显示将填充结果,但在接受后,它们将立即消失(这并不总是很好)。

要更改源卡位置,请单击源卡旁边的小三角形:

 

 

 

步骤9:单击“确定”,显示屏现在将显示所有剩余数据(在我的情况下是一个云图和总级值):

 

注意:您可以在 TL 报告中放置多张用户图片!

步骤10:

最后要做的是将此项目另存为模板,然后模板将包括流程和 TL 报告,它们(大部分)与数据无关。转到“文件”->“另存为”执行此操作。

 

您可以找到本文附带的 .process、.report 和项目文件。所有文件均使用 Simcenter Testlab 版本 2306.0001 进行准备。

知识库文章 ID# KB000131547_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine