我有一个包含多个升速的throughput文件。 我可以单独处理每个升速并使用唯一名称存储每个升速吗? 答:可以呀!
使用 Simcenter Testlab Neo 的“分段”功能。
1. 首先启动 Simcenter Testlab Neo Process Designer(Start -> Simcenter Testlab -> Testlab Neo General Processing -> Process Designer)。
2.如果“启动屏幕”选项处于打开状态,请转到“处理”任务。
3. 在“File -> Add-ins”(文件-插件)下,加载“Signature analysis”插件,以便能够计算频谱图和阶次。
4. 转到“文件 -> 打开 -> 浏览”,然后选择 Testlab 项目文件。对保存Project1(默认空项目)的更改说“否”。
5. 在“数据选择”区域中,钻取到当前的 Testlab 项目并找到感兴趣的run。 右键单击run,然后选择“添加到输入篮子”。
6.在“主页”选项卡中,在屏幕顶部,单击“DOFID与功能”以进入数据透视表视图。
7. 通过选中显示数据透视表中的相应单元格来显示转速。
8. 在转速显示中,同时按住 CTRL 和 Alt 键,然后将鼠标拖动到要处理的每个升速区域上。
9. 选中显示“处理”区域中的“输入”方法,并替换前面的数据段,选是。
10. 当“输入”方法仍处于选中状态时,单击标有“......”的“段”按钮,在“属性”窗格中。 区段列表有三行,对应显示中的每个选定区域。
11. 在“run后缀”区域中,为要追加到处理数据上的每个段添加唯一的扩展名称。 完成后按 OK。
12. 从下拉菜单中,将“频谱图”和“阶次切片”方法添加到“处理”区域。 确保它们如图所示连接。
13. 点中显示“光谱图”方法。 在“属性”窗格中,将“跟踪”策略设置为“跟踪通道”。请务必选择转速通道。根据需要设置要跟踪的最小和最大转速。
14. 选中显示“阶次切片”方法。 在“属性窗格”中,选择跟踪通道。 输入感兴趣的阶次,并用“;”作为分隔符。例如,“2;4;6“ 跟踪二阶、四阶和六阶。
15. 按左下角操作栏中的“运行”按钮。 数据将进行处理。
16. 通过单击导航树中的“活动分析”,然后从数据透视表中进行选择来查看结果。 如果满意,请按“接受”按钮。
大功告成!