Simcenter Testing Solutions 在 Simcenter Testlab Neo 中使用多个分段

2024-04-18T13:34:10.000-0400
Simcenter Testlab

摘要

我有一个包含多个升速的throughput文件。 我可以单独处理每个升速并使用唯一名称存储每个升速吗? 答:可以呀!


详细信息

使用 Simcenter Testlab Neo 的“分段”功能。

1. 首先启动 Simcenter Testlab Neo Process Designer(Start -> Simcenter Testlab -> Testlab Neo General Processing -> Process Designer)。

用户添加的图片


2.如果“启动屏幕”选项处于打开状态,请转到“处理”任务。

用户添加的图片


3. 在“File -> Add-ins”(文件-插件)下,加载“Signature analysis”插件,以便能够计算频谱图和阶次。

4. 转到“文件 -> 打开 -> 浏览”,然后选择 Testlab 项目文件。对保存Project1(默认空项目)的更改说“否”。


5. 在“数据选择”区域中,钻取到当前的 Testlab 项目并找到感兴趣的run。 右键单击run,然后选择“添加到输入篮子”。

用户添加的图片


6.在“主页”选项卡中,在屏幕顶部,单击“DOFID与功能”以进入数据透视表视图。


用户添加的图片


7. 通过选中显示数据透视表中的相应单元格来显示转速。

用户添加的图片


8. 在转速显示中,同时按住 CTRL 和 Alt 键,然后将鼠标拖动到要处理的每个升速区域上。

用户添加的图片


9. 选中显示“处理”区域中的“输入”方法,并替换前面的数据段,选是。

用户添加的图片
 

10. 当“输入”方法仍处于选中状态时,单击标有“......”的“段”按钮,在“属性”窗格中。 区段列表有三行,对应显示中的每个选定区域。


用户添加的图片


11. 在“run后缀”区域中,为要追加到处理数据上的每个段添加唯一的扩展名称。 完成后按 OK。

用户添加的图片


12. 从下拉菜单中,将“频谱图”和“阶次切片”方法添加到“处理”区域。 确保它们如图所示连接。

用户添加的图片


13. 点中显示“光谱图”方法。 在“属性”窗格中,将“跟踪”策略设置为“跟踪通道”。请务必选择转速通道。根据需要设置要跟踪的最小和最大转速。

用户添加的图片
 

14. 选中显示“阶次切片”方法。 在“属性窗格”中,选择跟踪通道。 输入感兴趣的阶次,并用“;”作为分隔符。例如,“2;4;6“ 跟踪二阶、四阶和六阶。

用户添加的图片


15. 按左下角操作栏中的“运行”按钮。 数据将进行处理。

用户添加的图片


16. 通过单击导航树中的“活动分析”,然后从数据透视表中进行选择来查看结果。 如果满意,请按“接受”按钮。

用户添加的图片

大功告成!

知识库文章 ID# KB000131546_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine