本文介绍如何在 Process Designer 中添加图像来说明它。
随着 Testlab Neo 的推出,提出了一种新的信号处理方法。这种方法的特点是对数据处理过程中发生的事情有非常直观的反馈。这样做的目的是让用户更好地控制所执行的步骤,以便通过数据实现他的目标。在图 1 中,显示了在 Process Designer 上创建的流程的一个示例。
图1 - 在Process Designer上创建的流程示例
为了组织并允许轻松的信息交换,在流程设计器中引入了一个名为“注释框”的选项。此选项可用于向流程添加一些文本(例如用于文档目的)。
图2 - 注释框的使用示例
除了可以在注释框中添加的文本外,还可以添加图像以说明该过程。
图3 - 使用注释和图像完成过程。
要在注释框中添加图像,请参见图 4:
图 4 - 在方法文档窗口中复制并粘贴图像