Simcenter Testing Solutions 如何在 Testlab Neo 的 Process Designer 中添加图像?

2024-04-18T13:35:54.000-0400
Simcenter Testlab

摘要

本文介绍如何在 Process Designer 中添加图像来说明它。


详细信息

随着 Testlab Neo 的推出,提出了一种新的信号处理方法。这种方法的特点是对数据处理过程中发生的事情有非常直观的反馈。这样做的目的是让用户更好地控制所执行的步骤,以便通过数据实现他的目标。在图 1 中,显示了在 Process Designer 上创建的流程的一个示例。

计算机程序图自动生成的描述

图1 - 在Process Designer上创建的流程示例


为了组织并允许轻松的信息交换,在流程设计器中引入了一个名为“注释框”的选项。此选项可用于向流程添加一些文本(例如用于文档目的)。

用户添加的图片

图2 - 注释框的使用示例

除了可以在注释框中添加的文本外,还可以添加图像以说明该过程。

用户添加的图片

图3 - 使用注释和图像完成过程。

要在注释框中添加图像,请参见图 4:

  • 双击注释框
  • 在图像查看器或编辑器中打开图像文件,在 Windows 剪贴板中复制 (Crtl+C) 图像(或其一部分)
  • 将其粘贴 (Crtl+V) 到“方法文档”窗口中


用户添加的图片

用户添加的图片   

图 4 - 在方法文档窗口中复制并粘贴图像

知识库文章 ID# KB000131544_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine