Simcenter Testing Solutions Simcenter Testlab Neo - 使用技巧

2024-04-18T13:37:11.000-0400
Simcenter Testlab

摘要

本文旨在分享 Simcenter Testlab Neo 中可用的提示和技巧,以提高软件的可用性和生产力。


详细信息

Simcenter Testlab Neo 引入了全新的用户体验,使新手用户从一开始就高效工作,并提供新的解决方案概念,使经验丰富的专家更加高效。

您将在下面找到一些提示和技巧,以帮助您以最佳方式体验该软件。

桌面:

  • Simcenter Testlab Neo 提供了以个性化方式组织窗格的可能性。除了在 Testlab GUI 中执行此操作外,如果您使用第二个屏幕,还可以对其进行扩展。例如,在浏览数据时,可以使用专用于第二个屏幕的显示窗格。

为此,请转到“文件→选项→视图”,然后取消选中“固定窗格布局”。然后,将窗格拖放到第二个屏幕上,然后选择“最大化”。

用户添加的图片

用户添加的图片

用户添加的图片
 

或者,您可以使用不同的预定义显示:

计算机的屏幕截图自动生成的描述

有关此功能的更多信息,请参阅:
Simcenter Testlab Neo 2019.1 中引入的处理任务发生了什么变化

  • 有关Testlab Neo显示的更多提示和技巧,例如:
    • 放大窗格
    • 在自动预览中使用 Shift+O 叠加曲线
    • 双击窗格标题以最大化/最小化它
    • 恢复到出厂布局

 可以在以下位置找到: https://community.sw.siemens.com/s/article/Simcenter-Testlab-Neo-Displays

用户添加的图片

计算机的屏幕截图自动生成的描述

  • 另一个很好的提示是在数据透视表上。当数据透视表设置为“列表”视图条目时,可以通过按住 Ctrl 按钮并使用鼠标滚动来更改字体大小。鼠标滚动也适用于所有“文本”窗格,如“属性”窗格、“音频回放”,以及“通道列表”和“时间测量属性”数据采集工作簿。

计算机鼠标的计算机屏幕截图自动生成的描述
计算机的屏幕截图自动生成的描述
 

  • 在比较同一张图片中的数据时,可以启用“耦合限值”选项,以便使图片中的所有限值对齐。此功能在 Testlab Classic 中也可用。一旦限制被耦合,一张图片限制的任何更改都会改变另一张图片限制。此设置对两个轴都有效。也可以通过“图片”菜单达到耦合限制。

用户添加的图片用户添加的图片
计算机屏幕的屏幕截图自动生成的描述
 

  • 将数据透视表与“预览显示”一起使用时,可以更改(在“显示”选项卡中)“预览显示”格式。可以将其更改为“行与列”,而不是“自动”格式,其中预览显示将使用定义的行和列进行格式化。选择后,将突出显示行和列,用户可以定义它。

计算机的屏幕截图自动生成的描述
 用户添加的图片

 

  • 如果您使用大量筛选列表/透视视图,则现在只需单击一下即可一次性删除这些筛选器。单击过滤器图标后,选择“全部重置”。

用户添加的图片

  • 对于显示功能,Testlab 具有鼠标和键盘快捷键,可帮助用户提高工作效率和可用性。要访问整个快捷方式列表,请在任何显示中单击鼠标右键,然后选择“鼠标和键盘提示...”选项。

用户添加的图片

用户添加的图片用户添加的图片


流程设计:

  • 在 Process Designer 中,可以在连接的其他两种不同方法之间添加一个方法。为此,只需拖动要添加的方法,然后将鼠标指针放在连接器中。当连接器突出显示时将其删除。

用户添加的图片 
用户添加的图片

  • 在设计流程时,有时可能很难以良好的方式组织它。为了帮助组织这个架构,引入了按钮 自动排列 来组织整个过程。点击此按钮后,整个过程将被组织起来。

用户添加的图片
用户添加的图片

 

  • 除了在“进程窗格”中插入一个方法,然后手动连接它们之外,还可以将一个新方法拖放到进程中,然后将其拖放到另一个方法上(前提是突出显示了其连接点)。这样,这两种方法将自动连接。

用户添加的图片
用户添加的图片

用户添加的图片

知识库文章 ID# KB000131543_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine